This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:具有 MCT8329A 的高侧电流检测

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410767/mct8329a-high-side-current-sensing-with-mct8329a

器件型号:MCT8329A

工具与软件:

您好!

由于 PCB 布局的原因、在高侧使用电流检测电阻器会容易得多。

我没有在数据表中看到它、但 MCT 电流检测引脚上的 CM 电压不允许将其用作高侧检测(Vbus 为25V)

是否有一种简单的解决方案可使用高侧分流器并将其与具有高 CM 的1/1V 放大器直接连接到 MCT?

如果是、您可以建议某些器件型号吗?

理想情况下、这应该是具有1/1增益的 CSA 器件、但至少可以是一些运算放大器。

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    MCT8329A 使用低侧分流放大器。  您能否解释一下为什么要使用高侧电流检测、以及需要在哪里进行高侧电流检测? MCT8329无法进行高侧电流检测。

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 H-S 电流感应、因为它在我的项目中可以在 PCB 上轻松布线。  

    如果我像在图片中那样做、它不会起作用: