This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:纹波数对于 GUI 来说太高。

Guru**** 1797760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409422/drv8214evm-number-of-ripples-too-high-for-the-gui

器件型号:DRV8214EVM

工具与软件:

早上好、
我使用一个小型6V 电机、尺寸为370 (遥控汽车)。 我使用示波器捕获 IPROPI 输出以进行校准、但在1000us 内获得25个峰值、从而在10ms 内达到250个峰值。 我无法在 GUI 中填写这些值。

我缺少什么吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves:  

    让我在一天结束时回到你身边。

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是我的故障、我们必须以100%的占空比运行测试引擎。  是这样吗?

    我现在有32个峰值/50ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves:  

    这似乎更有可能。 如果您有更多问题、请告诉我们。 请确保电流波形看起来与下图类似:

    例如、该波形具有 54次纹波、~90ms。

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在有这个、它看起来有点像您的示例。 如果我计数正确、则有13个峰值/20ms。 对吗?

    和谐地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves:

    波形似乎有很大的噪声。 但是、我确实计算了13个峰值。  

    对于该时间段、我建议您使用光标。 测量从第一个峰到最后一个峰的时间(以毫秒为单位)。 确保使用数字12而不是13表示峰数、因为您将测量"介于"光标之间的峰数。  

    此致、  
    Karan