请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 工具与软件:
是否有适用于3kW BLDC 电机驱动器的参考设计?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Akhila:
这里是指3kW 的 DRV10983。
您可以在此处的链接 TI 参考设计库中搜索参考设计
谢谢、此致
Venkatadri S.