This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:电磁阀的非 PWM 操作、可实现快速打开和关闭

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1949, DRV110, DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410064/drv110-non-pwm-operation-of-solenoid-for-quick-open-and-close

器件型号:DRV110
主题中讨论的其他器件:LM1949DRV8803.

工具与软件:

大家好、关于原始问题、如果有人能够提供帮助、我想问一些问题。 (供参考、此应用涉及以3m/s 及以上的速度将高速废物(PCB)弹出到输送机上、电磁阀喷嘴作为阵列安装在输送带末端)

1.我的电磁阀(24V、12W)仅在最长10毫秒或更短时间内开启(以提供弹射效果并弹出项目)、仅此而已。 查询的关键是让它尽快打开和关闭也尽可能快。 关闭和打开都至关重要、因为电磁阀需要为传送带上下一个项目(可能在2 cm 之外)做好准备、这将为您提供6.6ms 的时隙、以便在传送带以3m/s 的速度运行时做出反应!!

2.所有 DRV 器件更多地关注 PWM、当您导通时间如此短时、我完全不了解使用 PWM 的全部优势。 也许对于保持螺线管足够长的时间它可能是有用的,但如果我在这里错了我纠正。

3.一个升压启动,互联网谈论的是一个基于电容/晶体管的电路,它提供3倍或4倍的电磁阀激活电压的初始尖峰执行一个快速的插电,然后电压稳定到一个低得多的值,只是保持它。 为了尽快激活螺线管、您遇到的最好且肯定的短方法是什么? 请记住、我希望非 PWM 建议能够尽可能简单! :D

4.突然停止。 部分操作是确保电磁阀关闭、即返回到其关闭位置(弹簧型)。 为了实现这一点、我将使用钳位电路(额定电压为51V 的齐纳二极管与二极管串联)、有没有更好的方法来进一步缩短停止时间? 一些消息来源指向 RC 缓冲器、但我个人不喜欢(我个人认为)。

请随时提出任何问题! 期待收到一些富有启发性的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haris、

    我们经常将 PWM 与电机驱动器一起使用以调节电机电压。 这有助于仅通过调整 PWM 的占空比来控制电机的速度。 这种方法通常用于控制有刷直流电机。  

    由于您的应用只需接通一小段时间、您将有可能不需要使用 PWM。 是的、正确、有时 PWM 信号在需要实现峰值与保持时可能很有用。

    电磁阀"开/关"速度的限制因素将取决于其上升/下降时间。 这会影响施加电压时电流上升的速度。 螺线管的电感(L)和电阻(R)将决定其时间常数 τ= L/R

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的快速响应。

    很高兴知道 PWM 不是最好的前进方式(在这个特定的应用中)。

    我现在选择了 LM1949。 它用于喷油器、但我相信我也可以将其用于我的应用。

    只需弄清楚如何在24V 直流电磁阀上实施此操作、因为整个文档基于5V 电路(P. s 如果您对此有任何建议、我们将非常欢迎您的意见)。

    此致

    哈里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haris、

    很高兴您认为 LM1949适用于您的应用。 一般来说、当要求使用与 DRV110 (继电器/接触器驱动器)类似的螺线管驱动器时、我建议在此电压范围内使用以下一些方法:

    DRV8803 

    DRV8860 

    DRV8952 

    请查看这些工具、希望它们能为您提供更简单的设计解决方案。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    对我来说、DRV8803似乎是一个很好的非 PWM 快速切换途径(目前)

    非常感谢您花时间提供帮助。

    此致

    哈里斯