This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:使用 DRV8849驱动电机。

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410697/drv8849-driving-a-motor-using-a-drv8849

器件型号:DRV8849

工具与软件:

我们的应用使用 DRV8849驱动器来控制电机旋转。 但在0.4Nm 的负载下运行期间、我们会遇到电机噪声问题。
您能否建议最佳的驱动器设置以降低噪音?
以下是我们当前使用的驱动程序设置:

  • 无任何微步进的全步进模式。 我们的机械设置采用1:8的传动比、这意味着8次电机旋转可导致机械系统旋转1次。
  • 由于传动比为1:8、电机以120 RPM 的速度运行以实现15 RPM 的机械速度。

非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    使用了什么衰减模式设置? 您能否分享其中一个绕组的电流波形? 通常、步进电机在全步进模式下往往具有较高的可闻噪声。 使用微步进和智能调优纹波控制衰减模式将显著降低步进电机的可闻噪声。

    此致、Murugavel