This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:在24V 系统中运行

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406422/drv3946-q1-operating-in-24v-system

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

是否可以 在24V 系统中使用 DRV3946-Q1?   

器件的输入电源可由12V 电源轨提供、但 OUT1、OUT2输入电压可高达40V (绝对最大值)。  这是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    感谢您的提问。 从器件可靠性的角度来看、这是可以的。

    通常、当接触器放电时、OUT1和 OUT2节点将具有最高电压、并且器件将电压本身限制在安全限制范围内。 此外、PVDD 的绝对最大值为40V。

    但是、我想了解要保持接触器运行的最大 PVDD 电压是多少。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    感谢您的答复。  

    最大输入电源电压为最大连续电压36V (可 通过在~38.8V 时触发板载钳位电路来防止瞬变)。  将其调节至干净的12V 电压、以便为 IC 上的 PVDD 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认电源电平。

    请注意、在发生 OV 时、可以使用 PVDD_OV_SHUTOFF_EN 位进行关断配置。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

    我希望这可以澄清问题。  

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ibinu。

    假设我们禁用关断功能、在36V 的最大 PVDD 电压下使用该器件是否存在任何问题?


    此外、当使用 DRV3946-Q1用于接触器线圈的低侧 PWM 驱动时、是否仍需要外部快速压降电路?  我指的是 Gigavac 应用手册中详细介绍的电路:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 9月2日星期一是美国的国庆节。 返回办公室时将支持您的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    一个潜在的风险是、过流保护功能将不适用于高于29V 的电源以及非常小的电感短路(<1uH)、请参阅数据表上的建议运行条件。

    另外、请注意、我们需要确保绝对最大违规行为。

    由于 DRV3946-Q1具有集成 QTO、因此我们不需要外部快速压降电路。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解集成 QTO 的好方法。   

    是否有必要为每个输出增加1uH 的板载电感、以确保在高达35V 的电压下提供过流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!  

    这是一个有趣的想法。

    然而、它仍然可能无法涵盖所有条件、例如:如果直接在引脚上(从输出到接地)发生短路、即使添加电感器也没有帮助。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没问题、如果电路板上存在短路、我们准备好高侧开关、以限制 电路板上的任何传播影响。  电感器用于防止任何非板载短路对电路板造成永久损坏。

    关于选择电感器的一些提示?  我假设最小值为1uH、电流额定值等于我们的最大负载电流、并且饱和电流大于 IC 中的短路电流限制(11A-22A)。  这是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jessica、是的、当前评分是合理的。  

    在我看来,这至少会照顾到接近电缆末端的短。

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的确认