This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:原理图检查

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410706/drv8714-q1-schematic-check

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

Dears、

新项目、使用 DRV8714、Pls 诚挚地帮您检查原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的请求。 您能否分享客户姓名和应用用例(例如座椅位置调整等)

    此致

    森田信也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    根据保密协议、客户端要求拆除原理图、我已将原理图发送给 TI 当地的 FAE 帮助检查、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 有道理。 我已经就 TI 本地帮助提出同样的问题。 正在等待您的回复。

    此致

    森田信也