This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8316A

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1411967/mcf8316aevm-mcf8316a

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

工具与软件:

你好

我知道您可以 使用 I2C 配置 MCF8316A

我想在模拟速度控制模式下工作

出厂时芯片 是默认配置 在模拟速度控制中、还是必须对其进行编程?

                                       谢谢!

                                                Amir Keren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amir  

    出厂默认值为模拟、 您可以验证 PIN_CONFIG。

    我将在本周旅行,任何其他问题,我将在星期五之前回答  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.