This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:DRV8873-Q1损坏的故障排除提示

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8873-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410307/drv8873-q1-troubleshooting-tips-for-drv8873-q1-going-bad

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873SN74LVC8T245-SN74LVC8T245 EP

工具与软件:

主题:需要紧急帮助: DRV8873问题 -  项目中的 Q1 H 桥驱动器

大家好、团队成员:

目前、我们正在将 TI 的 DRV8873-Q1 H 桥驱动器集成到我们的项目中、以替代 VN771K 的过时产品管理。 每个电路板均使用8个 H 桥驱动器、而且在电路板启动过程中会遇到一些问题。 我已附上电路板原理图、连接详细信息和数据表供您参考。

以下是我们面临的问题:

  1. DVDD 和 GND 引脚短接: 我们正在观察到 H 桥中的 DVDD 和 GND 引脚之间短路(电阻约为5.6欧姆)。 到目前为止、已在15个单位中发现了这一问题。

  2. 电平转换器 IC 故障: SN74LVC8T245-SN74LVC8T245 EP 电平转换器 IC 在驱动负载时发生故障。

  3. 输出电压尖峰: 连接并驱动负载后、IC 的输出侧会观察到振幅接近28V 的尖峰。

  4. nFault 引脚行为: nFault 引脚在上电大约25秒后变为低电平。 我们是否应该复位睡眠引脚以清除此故障?

  5. VM 和 GND 短路导致 DVDD 损坏: 如果 VM 和 GND 引脚由于 OUT1和 OUT2处的毛刺脉冲而短路( Ref:picture1:-输出上观察到的干扰、图2:OUT1和 OUT2引脚上的波形 )、这是否会损坏 DVDD 输出? 如果是、此类干扰可能导致损坏的最长持续时间是多少? 芯片配置为硬件 PWM 模式、并以600ms 的时间间隔驱动 OUT1和 OUT2

e2e.ti.com/.../HBD-SCH.pdfe2e.ti.com/.../Relay-datasheet.pdf

我们正在寻找有关调试这些问题并确保电路板已准备好用于生产的建议。

.

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:  

    让我来看看这个、明天早上为您提供最新信息。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    您可以捕获电流吗、负载驱动时 VM 真的很接近 IC?

    您是否还可以在无负载的情况下捕获输入和输出?

    电路板上有多大的大容量电容?

    您是否也可以尝试使用 EVM 驱动负载?

    此致!

    Keerthi