This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:数据表上的错误

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412559/drv8302-error-on-datasheet

器件型号:DRV8302

工具与软件:

您好!

我最近不得不帮助一个用户、该用户对为什么引脚10增益既被指定为输出、又被连接到0V 感到困惑

您可以在引脚表中看到、引脚10是输出、但随后说明文本似乎建议它是输入。

但是、在引脚特性表中、它被包含在输入引脚列表中。

在功能方框图中、有一个指向 DRV8302的箭头

在布局示例中、它还有一个指向 DRV8302的箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您提到这一点! 是的、增益引脚是一个输入引脚、用于 通过将其拉高或拉低来配置放大器增益。 驱动器查看该输入引脚上的电压以选择所需的增益。   对不起混淆!

    此致、

    Anthony Lodi