This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:Pspics 模型

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409777/drv8350r-pspics-model

器件型号:DRV8350R

工具与软件:

尊敬的: TI 团队的一员

我使用的是 DRV8350RH 器件。

您是否有用于  DRV8350RH 的 PSpice 模型?

如果您没有、能否告诉我如何仿真 DRV8350RH?

此致

J. D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JD、

    感谢您的提问。  我指派了一名团队成员提供反馈、

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    遗憾的是、我们没有适用于 DRV835x 的 PSPICE 模型、而且确实无法进行仿真。 我相信可以在产品页上找到适用于 DRV834x 的一个图、它与 DRV835x 略有相似。

    https://www.ti.com/product/DRV8343-Q1#design-tools-simulation

    此致、

    Yara