Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 工具与软件:
你好。
我想了解一下如何使用 DRV8305。
我从手册中了解到、使用 DRV8305的正确方法是将 PWM 信号输入到相应的输入引脚(INHA、INLA、INHB、INLB、INHC、 INLC)。
但是、我们想使用通过 PWM 改变的方法、然后使用电感器或电容器作为 VDRAIN 进行整流、并通过接收霍尔 IC 信号以120°通电方法(方波驱动方法)输入每个输入引脚。
这实际上可行吗?
查看手册中的方框图、VDRAIN 和 PVDD 的连接方式使得它们具有相同的电位、但这是一项要求吗?
我期待您的答复。