This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:由 LAUNCHXL-F280025C 运行

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM, LAUNCHXL-F280025C, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1411165/drv8262evm-operation-by-launchxl-f280025c

器件型号:DRV8262EVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025CDRV8262

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想使用 DRV8262EVM 并尝试使用他们的算法来进行电机操作。
问题1。 利用 GUI 可以实现吗?
问题2: EVM 上还有"LAUNCHXL-F280025C"的注释。
这是否意味着"LAUNCHXL-F280025C"可用于 DRV8262EVM?
如果是、如何将 DRV8262EVM 与"LAUNCHXL-F280025C"配合使用? 是否有任何指南/用户指南?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    感谢您在论坛中发帖。

    [报价 userid="185593" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1411165/drv8262evm-operation-by-launchxl-f280025c 我的客户想使用 DRV8262EVM 并尝试使用他们的算法来运行电机。
    问题1。 是否可以使用 GUI?[/QUOT]

    GUI 程序专门设计用于与在 EVM 中的 MSP430微控制器中编程的固件配合使用。 EVM 源代码在 EVM 网页中提供、可供下载、网址 为 https://www.ti.com/tool/DRV8262EVM。如果客户可以在此框架内对其算法进行编程、则可以使用 GUI。 如果它不能在 MSP430的这个框架内、它将不能与这个特定的 GUI 一同工作。 客户可以使用 TI GUI Composer 框架(可从 https://dev.ti.com/gc/免费获取)开发自己的 GUI。  

    Unknown 说:
    Q2. EVM 上还有"LAUNCHXL-F280025C"的注释。
    这是否意味着"LAUNCHXL-F280025C"可用于 DRV8262EVM?
    如果是、如何将 DRV8262EVM 与"LAUNCHXL-F280025C"配合使用? 是否有任何指南/用户指南?

    我们创建的此功能仅供 TI 内部使用。 但是、客户可以随时将此 EVM 与  LAUNCHXL-F280025C 配合使用。 他们应该焊接所需的连接器、或许还焊接一些所需的无源器件。 他们还可以移除将 MSP430控制信号连接到 DRV8262的两行接头的短接跳线。  EVM 原理图中提供了 LAUNCHXL-F280025C 连接、可从 EVM 网页下载该原理图。 对于此功能、我们没有任何其他指南或用户指南。 但对于熟悉 LAUNCHXL-F280025C 和 DRV8262的任何人来说、这都是一个非常直观的用例。 我假设客户有兴趣使用该器件设计 FOC 类型的步进控制器。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel-San:

    非常感谢您的详细回答。 我将根据这些信息与我的客户进行交谈。

    感谢您的大力支持。

    此致、

    平田