This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:DRV8718/DRV8714外部电路设计

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412033/drv8718s-q1evm-drv8718-drv8714-external-circuit-design

器件型号:DRV8718S-Q1EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户正在为 DRV8718和 DRV8714设计外部电路、但遇到以下问题:
1、DRV8718和 DRV8714是56引脚、在设计中是否需要为保留选项设计57引脚?
2、硬件电路参考设计图中的许多电阻都是0 Ω、我们的客户在设计中是否也需要设置为0 Ω? 如果是、请说明原因;如果不是、请提供适当的电阻参考设计。
38718和8714是否可以在同一个库中设计、是否可以共享相同的外部电路和封装原理图设计?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    1.引脚57是散热垫。 由于原理图设计工具的用途、它被命名为"引脚57"。 56pin 是 DRV 的引脚数。

    2.评估模块有0欧姆电阻器,很大程度上保持了灵活性。 客户不需要遵循一切。

      大多数情况下、客户在 MCU 和 DRV 之间放置0欧姆或一些(~100欧姆)电阻器、用于进行风险管理。

      如果客户有原理图草稿、我们可以审阅并提供反馈。 请将其发布在内部 E2E 上。

    此致

    森田信也