This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:VDRV 抗尖峰脉冲时间/警告

Guru**** 2429860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412799/drv3901-q1-vdrv-deglitch-time-warning

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

CONFIG2位9-8用于 VDRV_UV_FLTR -欠压干扰滤波器

我将这个值设置为00、这样应该会将时间间隔设置为233.1至294.5us

VDRV 偏置欠压迟滞通常显示为0.2V (测试 VDD > 4.5V)

警告的 VDRV UV 干扰时间为14.1us 至18.9us

STAUS1 VDRV_UV 为位3

VDRV 欠压。 该位会被锁存、直到收到 CLR_FAULT 命令。

您能解释一下警告和实际故障的工作原理吗?
 VDRV_UV 是否是此故障的唯一指示、该警告如何?

对于警告问题、我们可以观察到什么?

在警告和触发时间之间会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    非常感谢您问这个问题。

    VDRV_UV_W 抗尖峰脉冲仅在器件内部使用。 仅在 VDRV_UV_FLTR 之后报告 VDRV_UV。

    在从警告到触发时间的事件期间、器件的功能没有变化。

    如果这可以澄清问题、请告诉我

    谢谢!

    Ibinu