This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:OTW 和 OTSD 复位行为

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1411382/drv8706-q1-otw-and-otsd-reset-behaviour

器件型号:DRV8706-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8243-Q1

工具与软件:

您好!

使用 DRV8706-Q1的 SPI 版本时、 OTW 和 OTSD 位的故障复位行为是什么?

在数据表第34页中、说明两个位都被锁存;在第36页中、说明 OTW 自动清除。

 OTW 和 OTSD 位有什么行为?

对于我的应用、我需要过热警告的当前状态(因此、如果它超过限值、则会设置该状态、如果它低于限值、则会清除该状态(当然包括迟滞)。 是否有任何方法可以使用 CLR_FLT 在不连续清除所有错误的情况下读取此状态?

感谢您的帮助、

Frederic Emmerth

数据表:

e2e.ti.com/.../TEX_5F00_DRV8706_2D00_Q1-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederic:

    感谢您的提问。

    这不是您问题的答案、但通常栅极驱动器/DRV8706-Q1没有热警告条件。 FET 集成电机驱动器(例如 DRV8243-Q1)始终会发热、而芯片温度是系统设计的关键项目。 但是、栅极驱动器并非如此。

     

    DRV8706-Q1没有实时温度监控功能。 如果我无论如何提议的是 SPI 总线上的 IC 状态位(B15-B8)。 每次 SPI 通信时、该 IC 状态由 DRV 提供。 如果 MCU 持续跟踪该事件、可能对您的系统有所帮助。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    那么、这意味着 通过 DRV8706-Q1中的 SPI 端口读取 IC_STAT_2寄存器中的 OTW 和 OTSD 位不起作用?


    数据表第44页、OTW 和 OTSD 位

    或者这是否意味着过热警告和关断功能在此芯片上不起作用?

    此致、

    Frederic Emmerth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederic:

    感谢您的提问。

    当检测到 OTW 和 OTSD 时、SPI 通信和状态标志功能可用。 请参阅表7-9。 数字内核指示 SPI 是否可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的问题与 OTW 位的清除行为有关。
    OTW 位是自动清零(如表中所述)还是 OTW 位被锁存(如文本中所述)?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 OTW 位在数据表中被锁存为语句。

    此致

    森田信也