Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316、
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户称、如果他们写入特定寄存器并读取该寄存器以对其电路板进行编程、则没有正确地将其更改为所需的值。 请查看下面的详细信息、并告诉我原因。
e2e.ti.com/.../DRV8316_5F00_read-and-write-procedure.pdf
另外、请在下面回答我一些其他问题。
1. 发送解锁命令后,如果读取控制寄存器1 ,返回的数据值是多少? 0x03还是另一个值?
2. 是否有办法检查它是否已解锁/锁定?
3. 写入 CONTROL 寄存器时,是否需要在发送每个寄存器的解锁命令后进行写入? 或者我应该在解锁后完成所有寄存器设置后锁定它?
此致、