This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:DRV8955选项

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412804/drv8955-drv8955-options

器件型号:DRV8955

工具与软件:

大家好!

我希望使用 DRV8955来驱动螺线管阀门尽快打开和关闭。 我还想利用 ITRIP 功能限制电流不超过阈值、并使用 PWM 将平均电流降低到远低于阈值的值、以便使阀保持在打开位置。

我看到过很多配置:

1) 1)高侧和低侧驱动器(单个晶体管)

2)半桥

3) 3)全桥(H 桥)

据我所知、是3) H 桥是我可以以最快的速度衰减电磁阀中的磁场的唯一配置? 使用此选项时、我的问题是要反转磁场、使电磁阀重新打开。 是否有方法可以将快速衰减模式配置为在电流接近0A 时切换到 Hi-Z /打开以快速衰减模式运行的两个 FET? 这是我可以使用此芯片组配置的器件吗?

否则、我必须计算/测量需要关闭快速衰减模式的大致时间。 我已经看到其他具有此功能的芯片组会自动进入 Hi-Z 模式、以便不会反转磁场。 在应用电机时、磁场反转将导致其开始向另一个方向旋转、而且电磁阀会在电流超过0A 阈值时再次打开电磁阀。

这里的任何建议都很有帮助! 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您在论坛中发帖。 我想您在提到数据表第14页中提到的衰减功能、见下文。 这里的快速衰减是指连接到 Hi-Z 的电桥和流过体二极管的再循环电流。 在该模式下、只要 PWM 为0、电桥就会处于高阻态。 再循环电流通过体二极管耗散、直到能量耗散。 在 PWM = 0期间、慢速衰减通过 FET 提供再循环电流。 只要 PWM = 0、这个模式将出现。 要将其释放、您可能必须在所需时间后使 EN1 = 0。 谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我想知道以下情况:

    来源:AN:SLVAE59A -用 电机驱动器驱动螺线管

    我要描述的快速衰减在上图2-7中为(2)。 我不确定如果实际中 FET 本身处于关断状态、为什么会被称为"反向 PWM"。 你想稍微详细说明这一点吗?

    我很担心、如果只依靠体二极管来实现电流衰减、电磁阀就不会像我们期望的那么快关闭。 我知道我还可以添加一个与一个额外的快速开关二极管并联的齐纳二极管来增加电流衰减、如下所示:

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    DRV8955电桥控制逻辑不会进行电桥反转类型的快速衰减。 它执行 滑行操作类型的快速衰减。

    [报价 userid="622603" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412804/drv8955-drv8955-options/5410431 #5410431"]

    我很担心、如果只依靠体二极管来实现电流衰减、电磁阀就不会像我们期望的那么快关闭。 我知道我还可以添加一个与一个额外的快速开关二极管并联的齐纳二极管来增加电流衰减、如下所示:

    [报价]

    这是一个合理的问题。 借助 MCU 的外部控制逻辑、您可以在短时间内执行电桥反转、以便快速衰减螺线管中的能量以关闭阀门。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您花时间告诉我! 我误解了数据表。 看起来我必须找到替代 IC 来执行此任务-也许续流操作能够足够快地衰减磁场。 直到我用真实的阀门进行测试时才知道。

    谢谢!