This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:如何将软件刻录到 EVM 中

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408323/drv8889-q1evm-how-to-burn-software-into-evm

器件型号:DRV8889-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DRV8889-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

有关 DRV8889-Q1EVM 的以下下载软件、我们如何将此软件刻录到 EVM 中? 我们应该使用哪个软件来加载代码? 什么‘s 该软件的版本?

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:

    您无需将任何软件/固件刻录到 EVM 中。 MSP430板载 MCU 经过预编程、包含 EVM 中与 GUI 应用程序配合使用的必要固件。 此 EVM 的正确 GUI 版本是1.1.17。 这是基于云的 GUI 的链接、即 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV8889-Q1/ver/1.1.7/

    可使用该 zip 文件中的安装程序来安装桌面应用。

    谢谢你。   

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    客户在与我们的 EVM 通信时遇到问题。 他们链接了四个 SPI 引脚并使用其 MCU 控制我们的器件。 首先、它们拉取 nSLEEP、然后发送命令、没有回复。 这可能是什么原因造成的?

    SPI 波形如下所示:

    BR、

    Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:

    DRV8889-Q1的唤醒时间 tWAKE ~ 1ms。 因此、在 nSLEEP = 1后、客户必须在启动 SPI 事务之前至少等待1ms。 假设已根据 SPI 波形考虑了这一点、则 SDI 为0x0000、这意味着客户正在尝试将0x00写入故障状态寄存器、该寄存器是一个只读寄存器。 要读取该寄存器、客户必须将0x4000发送到 SDI。 请注意、寄存器的地址位于 B13至 B9中、如下所示、对于读取操作、W0必须为1。

    此外、EVM 还有一个来自 USB 的3V3稳压器、用于为 VSDO 引脚供电。 EVM 是否已连接到 USB? 如果不是 VSDO、则必须提供3.3V 或5V、具体取决于其 MCU 逻辑电压要求。 我们是否可以尝试将0x4000用于 SDI 并使用分析器捕获 SDO? 谢谢你。

    此致、Murugavel