请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
对于 DRV8889A-Q1、它是否在40度的低温下工作? 客户发现芯片目前在40的低温下不能行驶、能否帮我们分析可能的原因、或者外围电路中的哪个器件会对其产生影响? 谢谢!

此致、
Ivy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
对于 DRV8889A-Q1、它是否在40度的低温下工作? 客户发现芯片目前在40的低温下不能行驶、能否帮我们分析可能的原因、或者外围电路中的哪个器件会对其产生影响? 谢谢!

此致、
Ivy
您好、Ivy:
感谢您在论坛中发帖。 -40C 是根据器件规格确定的工作环境温度和结温的最低限值。 DRV8889 (A)-Q1检测 UTW 并在其 DIAG 状态2寄存器中报告。 但它不会禁用驱动器。

测试是如何进行的? 温度是否精确到-40C? 湿度(湿度)是否受控且保证不会出现冷凝? 是否所有电容器都能保证在-40°C 下运行? 是否可以在-40°C 测试温度下通过 MCU 读取寄存器。 我们可以用 SPI 波形获取寄存器内容读数吗?
以及阶跃输入和至少一个线圈 xOUTx 电压和电流波形? 在-40°C 下测试了多少个器件、有多少个器件无法工作? 为何需要在-40°C 的温度下完全运行? 谢谢你。
此致、Murugavel