This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:过流故障

Guru**** 2429710 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316AEVM, MCT8316A, MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399966/mct8316a-over-current-fault

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2475

工具与软件:

我在原型板上启动期间遇到 OCP 故障:

控制器 Fault_Status (0xE2)= 0x00000000、

栅极驱动故障状态(0xE0)=0x90100000。

系统状态2寄存器(0xEA)从0xb001000更改为0x40010000、再变为0x80010000。 我正在使用。 针对电机启动的 IPD、如果我使用慢速首循环、则在大多数情况下、电机在启动和运行时会出现一些初始犹豫/反向旋转。

仅对原型板进行这种情况、通过 TI MCT8316AEVM、一切都可以正常工作 绝缘性能 . 原型板使用连接到 I2C 端口上 MCT8316A 的 MSP430FR2475、 MCT8316A 配置为在引脚3上提供5V 电压、该电压通过 LDO 转换为3.3V 电压、从而为 MSP430FR2475提供 Vcc。 推荐原理图如  MCT8316 数据表 SLLSFH8B 2021年8月第157页的图9-1:"主要应用原理图"中所示- 2022年2月修订用于配置 MCT8316A、LBK 使用47 μ H 扼流圈。 电路板布局是根据数据表中提供的 TI 指南完成的、与 MCT8316AEVM 非常相似。

我已随附适用于条件的示波器图:  

1.原型板。 PNG -在原型板上运行。

2. TI EVM。 PNG -在 MCT8316AEVM 上运行

在这两种情况下、我都使用0.05欧姆的串联电阻来测量电机 A 相电流。 示波器通道的使用方式如下:

通道1:电路板端子上的 A 相输出、通道2:0.05欧姆电阻后。 通道3:VM、通道4:DACKOUT2/SOX 配置为 SOX。

我已经附上了在两种情况下从电路板收集的寄存器转储。 我注意到、在原型板保留寄存器0xA0、0xa2和 PERIPH_CONFIG:0xAA 上运行时 、我确认代码不会写入这些寄存器。 如果您需要更多信息、请告诉我、或者希望我尝试其他方式。

任何帮助都将非常感谢。

.e2e.ti.com/.../RegDump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SOX 引脚测量添加原型电路板示波器图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    感谢您的详细分享。 我将详细介绍一下我们在15日和16日不在办公室的情况。 我们将在周末回复您

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    我错过了该主题的回复、提醒将会有所帮助。

    我将原型板数据与 EVM 进行了比较、在第二次试用中、A 相电流驱动的时间更长、您能解释一下如何控制这一点吗?

    SOx 可能不提供详细信息、最好的方法是使用电流探针(而不是电阻器)来探测相电流。

    OCP 可能是由于相位节点短路所致。您能尝试验证焊料吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    您能不能告诉我有关测试结果、

    谢谢、此致

    Venkatadri S.