主题中讨论的其他器件: DRV8231、DRV8220 、 DRV8242-Q1、 DRV8256、DRV8876-Q1 、 DRV8847、 DRV8908-Q1、 DRV8912-Q1、 DRV8847EVM
工具与软件:
您好!
我们过去一直使用 DRV8837CDSGR、由于我们的电压增加到12.6V、因此需要使用 DRV8231A。
DRV8231A 和 DRV8231之间有何差异?
我们的目标是将 DRV8231A 用于以下两个单独的应用:
1.**锁紧螺线管:**在印刷电路板上、需要8个。 我们是否可以加入某种启用功能以便仅由通用 IN1和 IN2信号控制正确的器件? 根据现有设计、我们确实有8个单独的使能信号。 我想、在最坏的情况下、我可以使用 TI 的 GPIO 缓冲器 IC 之一。
2.**在最大流量下额定电流为1.5A 的小型12V 泵:**在过去、我们使用了一个具有保护功能的标准驱动器(IXDI630MYI)、但由于我们将在库存中使用 DRV8231A、我想知道此 DRV8231A 是否也可用于此目的。 该泵具有电感电机、但不需要双向控制。 因此、我想 IN2可能始终为低电平、而 IN1可以像启用一样进行切换? 此外、泵的负极线应该连接到接地输出之一、还是应该直接连接到接地(GND)?
谢谢你。