This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:规格确认

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1413060/drv8245-q1-specification-confirmation

器件型号:DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8145-Q1

工具与软件:

下表中的电机参数、请帮助检查 DRV8245-Q1是否符合电机要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    请参阅以下内容、了解 DRV8245-Q1在12V 电压下运行以及脚注中提到的 PCB 设计的电流能力。 这些计算也可以 使用  从产品网页 https://www.ti.com/product/DRV8245-Q1下载的 SLVRBI3—全桥驱动器结温估算器 Excel 来完成。   

    代入与我们分享的电机要求值、34.35A 的浪涌电流和35A 的堵转电流高于数据表中的最小 IOCP 规格。 请参见下文。 使用 DRV8245-Q1时、器件可能会在应用中遇到 OCP 跳闸以及浪涌/失速电流。  

    此外、假设工作电压为12V 并插入16A 的连续电流、表明器件将经历热关断 TSD。 10A 持续电流不会有问题。 请参见下文。

    根据这些针对您电机要求的估算、假设使用其中的 DRV8145-Q1 x2来形成全 H 桥、并且可以在12V 电压下运行。 您可以使用我们在 DRV8145-Q1网页上使用的半桥计算器进行热估算。 此外、您还可以使用相应的 EVM 通过电机评估这些器件。

    您提到频率为1100Hz。 这是针对 PWM 输入的吗? 还可以使用相同的 Excel 热估算器计算器来估算 PWM。 谢谢你。

    此致、Murugavel