This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:这适用于 LMD18400、而不是18200

Guru**** 2428100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1413971/lmd18200-this-is-for-lmd18400-not-18200

器件型号:LMD18200

工具与软件:

您好!

我叫 Nikhil John、我在 BAE Systems 工作、想知道数据表 LMD18400、4 N 通道 DMOS 开关器件型号是什么?
谢谢!

Nikhil John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil John

    LMD18200具有集成式 FET。 这些集成式 FET 没有器件型号。 尤其是您是否在寻找任何外部器件建议?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nikhil John

    [quote userid="62339" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1413971/lmd18200-this-is-for-lmd18400-not-18200我想知道您的数据表 LMD18400、4通道 DMOS 开关器件型号是什么?

    与 LMD18200相比、LMD18400属于不同类别的产品。 我会将该主题转给相应的专家。 谢谢。

    此致、Murugavel