This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:DRV8870DDA、过流错误。

Guru**** 2428290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410159/drv8870-drv8870dda-over-current-absoring

器件型号:DRV8870

工具与软件:

您好!

为了操作我们的其中一个电机、我们使用 您的 DRV8870DDA 电机驱动器。

从 随附的文件(current_sensed_peak.png)中可以看到、电流吸收的峰值约为2A (持续时间约为 100us)。

当我们将移除外部电源保护时、该峰值将增加到3A。  

电机由6V 进行粉末、由 专门的内部直流/直流转换器生成。 主 PCB 主板的供电电压为12Vdc。  

根据电机电流峰值的强制限制、我们的预期是最大电流峰值小于1.3A。 请注意、即使未驱动电机(电机停止)、也会在 DRV 启动时观察到正在发生吸收的峰值。  

我们还测量了微控制器的端口(电机 P、MotorN --IN1和 IN2)和门波缝同步、不会覆盖。   

您要问的问题是:

-你有什么关于这种过峰的原因的任何想法

-删除或至少减轻这一缺陷的任何建议。

如果您需要我们提供的其他信息、可进行回复。

在附件中、您可以找到原理图草稿、电机、数据表和电流峰值测量值。  

谢谢!

BR、

CA.

电机上的电流峰值

文龙的语气里露出了一丝软弱

电机数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我24小时来调查这些问题。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlo:

    您看到的电流尖峰称为电机浪涌电流。 一旦施加电机电压、就会出现这种情况。 如电机数据表所示、电机电阻 R = 1.82Ω、此时 I = V/R = 3.3A。 当反电动势在电机上产生时、该电流将会降低、但是仍有一些方法可以减少该浪涌电流。  

    当电机电流超过 IOCP =~ 3.7A 且持续时间达到 tOCP =~ 1.5us 时、电机驱动器将通过禁用输出进行自我保护。 电流调节阈值(ITRIP)是否设置为1.3A? 这是减少浪涌电流量的好方法、但如果浪涌电流仍然很大、另一种减少浪涌电流的方法是缓慢地斜升输入。 尝试缓慢增大 PWM 输入的占空比。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、感谢您的建议。

    请阅读以下内容、以便更好地与情况保持一致。  

    重复相同测量 从电机上断开电缆(电机已断开连接):

    蓝波:V_DC_input。

    绿色波:A 输入电流被吸收。

    黄色波:VM (驱动器的 Vinput、正在打开)  

    紫色波:驱动器的 PIN2或3 (请见下面的原理图草稿)

    请看下面驱动器本身真正吸收的电流(这项措施是实现的,简单地取代 FB3 -参见示意图--与 short...cable )  

    蓝波:V_DC_input。

    绿色波:A 输入电流被吸收。

    黄色波:VM (驱动器的 Vinput、正在打开)  

    紫色波:驱动器的 PIN2或3 (请见下面的原理图草稿)

    灰波是驱动器本身吸收的输入电流(约1A)。

      即使电机断开连接、驱动器本身也会吸收大于1A 的电流。

    请告诉我、

    BR、

    CA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CA。、

    这似乎很奇怪。 在未连接负载的情况下、器件不应消耗如此大的电流。 其中我想更深入地研究原理图来验证连接。 您是否在任何引脚附近看到任何明显的焊料盲点或引脚短路?  

    我找不到您提到的原理图、请重新发送吗?  

    V_DC (蓝色信号)是否是 VREF 输入?

    此致!

    David