This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:DRV8334 VGS_LVL 功能

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414692/drv8334-drv8334-vgs_lvl-functionality

器件型号:DRV8334

工具与软件:

我在数据表中的 MON_CTRL3中看到一个名为"VGS_LVL"的位。 该阈值是否仅用于 VGS 保护、或者它是否在栅极驱动器的其他方面(例如智能栅极驱动)中发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    该位仅用于 VGS 监控、以选择 驱动器认为 VGS 电压充分开启的阈值。 这不会影响智能栅极驱动、但仅用于故障报告。 TDRVN 和 TDRVP 等。 决定施加各种栅极电流的时间。  

    此致、

    Anthony Lodi