工具与软件:
您好!
我使用100W 的变速驱动器设计了 PFC 部分。
但在升压电压恒定后、只有在低功率(35W 之前)下才会提高功率因数测试、但功率因数却没有改善。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ilavarasan、
感谢您关注使用 UCC28180 PFC 控制器。
我需要对"升压电压保持恒定但功率因数未改善之后"的含义进行更详细的说明。
请提供功率= 30W、功率= 50W 和功率= 100W 时的交流输入电流波形。
除了一项可疑项之外、我在原理图中看不到任何错误: 感应电阻器 R63上有一个 JP2。 请确保未安装 JP2 (未安装、未安装等)、如果 JP2安装在电路板上、请将其移除。
此致、
Ulrich
您好 Illavarasan、
感谢您提供的波形。 这种设计出了严重的错误。
由于出现峰值电流、我首先怀疑升压电感器可能会饱和。 由于它能够重复操作、我认为电感器由磁粉芯制成、而不是铁氧体磁芯、因此饱和随着负载的增加而逐渐变化、而不是立即变化。
您能详细介绍一下它的设计方式吗?
您能否证明在30W 和40W 负载、230VAC 输入、交流线路峰值、500mA / div 条件下电感器电流的3或4个开关周期的波形?
请确保电流探头已正确消磁、并且0A 设置在水平刻度线上。
对于100W 输出和230VAC 输入、它应该能够维持至少1A 的峰值电流且不会饱和。
但这并没有考虑最低输入线路电压、如果设计用于全球应用、该输入线路电压可能为170Vac (例如)、甚至可能低至85Vac。
对于100W 输出、您的最低预期输入电压要求是什么?
此致、
Ulrich
您好 Ilavarasan、
您提供的第二组波形与第一组波形非常相似、不传达任何新信息。
请提供我在上一次答复中要求的信息:
1.能否详细介绍一下电感器的设计方式?
2.在30W 和40W 负载、230VAC 输入、交流线路峰值、500mA / div 条件下、您能提供电感电流的3或4个开关周期的波形吗?
请确保电流探头已正确消磁、并且0A 设置在水平刻度线上。
我正在寻找 PFC 开关频率(而不是工频)下的开关周期。
此致、
Ulrich
您好 Ilavarasan、
我很高兴您的 PF 现在已经好很多了。
我不知道您的输入功率为什么会振荡~6W、但我建议首先检查 PFC 负载是否会振荡。 这是功率偏差的最简单解释。 如果经验证您的负载是固定的、那么我建议您为原型寻找可变的冷却方式。 我假设振荡很慢。
电感器发热很可能是由应用中的电感器尺寸过小引起的。 要么是磁芯损耗过大、要么是铜损耗过大、要么两者兼而有之。
请检查您的电感器设计。
此致、
Ulrich
Ulrich 您好
感谢您的支持、
我将了解电感器设计以减少过热问题。
在尝试将升压二极管从 C3D04060A Wolfspeed 更改为 STTH3L06U ST Make 时、我遇到了一个问题。
更改二极管后、它可以正常工作、直到超过95W 分流反馈电阻器 R75和电容器 C74后达到90W 为止。
借助 C3D04060A Wolfspeed、升压二极管可以达到150W。
您好 Ilavarasan、
我查看了 STTH3L06U 二极管的数据表、建议将其用于 DCM 和 CrCM 应用、这些应用在反向换向时正向电流为零。
UCC28180 PFC 以 CCM 模式运行、因此该 ST 二极管可能会产生很大的反向恢复电流(IRR)、尤其是在其升温时。
SiC 二极管没有反向恢复电流。
我不确定 IRR 是如何计入 R75和 C74故障的、但这是两个二极管之间的巨大差异。
IRR 可能会设置对这些部件施加应力的振铃。 您可以选中此复选框。
我完全不知道为什么 SiC 可以正常工作、但另一个二极管无法正常工作。
此致、
Ulrich
您好 Ilavarasan、
我很遗憾听到这个失败。
控制器 IC 很少单独出现故障;栅极驱动器故障通常与 MOSFET 正在驱动的故障同时发生。
大多数情况下、MOSFET 的故障(无论出于何种原因)是栅极驱动器故障的根本原因。
我并不是说这是在你的特定情况下的情况。 我想说明 控制器通常是如何损坏的。
您能否验证一下 UCC28180是否是唯一出现故障的器件、或者是否有其他组件也出现故障?
此致、
Ulrich
您好 Ilavarasan、
好的、鉴于这个故障是在55°C 环境温度下发生的、栅极输出驱动器晶体管的峰值温度可能已经超过了 这一个器件的最大能力、即使没有触发整个芯片过热关断也是如此。
SPP20N60C3是一款适用于100W 应用的相当大的器件、在最坏情况下、栅极电荷开关频率为113kHz、最高可达114nC。
另一种可能是、由于引脚上可能存在振铃电压(可能是由于栅极回路电感过大)、可能已超过栅极引脚的最大电压额定值。
请使用"尖端和接地筒"探测(避免噪声拾取)来捕获栅极电压波形(5V/div、10us/div 扫描、4ns/点采样率)、查看 GATE 引脚相对于 IC GND 引脚是否存在过大的负电压或正电压。
此致、
Ulrich
您好 Ilavarasan、
~、PFC 开关频率下的电感器纹波电流通常会向 EMI 信号中添加差模(DM)噪声、该噪声通常被视为以高达1 μ V 2MHz 开关频率的整数倍分离的一系列高 EMI 峰值。
EMI 扫描显示几乎连续的高水平噪声、即使所有频率都达到2MHz。 很难区分任何 可识别为 PFC fSW 倍数的峰值。 我认为这种噪声中的大部分可能是共模(CM)噪声、而 DM 噪声也包含在其中。
CM 噪声可能较高的来源是将 MOSFET 和二极管散热器接地到 EART-GND 而不是 PGND。
请检查是否存在此问题、以及是否 有其他路径存在 CM 噪声、以便沿线缆传导。
此致、
Ulrich