This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02014:WS 逆变器- Ctrl 板。

Guru**** 2428090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414211/tidm-02014-ws-inverter---ctrl-board

器件型号:TIDM-02014

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:


我们 使用的是  WS 逆变器控制板的 TI Rev B 和 Rev C。 我有一个与 LEM 电流传感器+/-15V 电源相关的问题。 我们可以在原理图中看到 NT400、但它不在 BOM 和装配图中。  
请提供有关 NT400、该组件及其价值的一些信息。

谢谢你。

此致、

Ravi    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的提问。

    NT400没有具体的价值,因为它只是一个网带。  

    此致、
    Ivana