This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02014 MCU 电机控制 GUI

Guru**** 2428120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265, TIDM-02014, TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1413517/tidm-02014-mcu-motor-control-gui

器件型号:TIDM-02014
主题中讨论的其他器件: TIDM-02010、TIDA-010265

工具与软件:

尊敬的专家:

我想将电机控制 GUI 用于 TIDM-02014工程、但在 GUI 中、我无法选择这个工程(只有一个)、请参阅以下照片:

可以在此处的 GUI 下导入该项目吗?

顺便说一下、在电机控制 SDK 中、我看到 GUI 上所有与电机相关的 C 工程都提供了一个选项。

谢谢。此致、

Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安德拉斯、

    感谢您的提问。

    此 GUI 目前面向电器市场。 它目前仅支持 TIDM-02010、即将支持 TIDA-010265。 预计明年将提供更多硬件支持、但不会为牵引市场提供支持。

    此致、
    Ivana