This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:8889和8899之间的差异

Guru**** 2428290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412064/drv8899-q1-difference-between-8889-and-8899

器件型号:DRV8899-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8889-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 希望将电机驱动器 IC DRV8889QWRGERQ1替换为 DRV8899QWRGERQ1、但他们对两者之间的差异有一些疑问。

1.失速检测功能:
他们知道 DRV8899没有失速检测功能、但他们希望确认没有失速检测功能会产生任何其他影响。 例如、失速功能是否会影响任何故障触发?

2.电流跳变精度:
根据数据表比较、他们可以看到电流跳闸精度存在差异。

DRV8889QWRGERQ1:

DRV8899QWRGERQ1:

您能否解释一下他们预期会对这些差异产生什么样的影响?

浏览完产品说明书后、他们可以看到这两款 IC 之间的以下差异。

A.驱动电流差
B. Vref 最大电压差
C. RDS (HS 和 LS)差异
d.失速检测选项
E. ESD 等级
f.唤醒时间/开启时间/消隐时间
g.电流跳变精度差异
h.过流保护最小值差异
i.开路负载检测时间。

您能否告诉我们、他们在此变更中是否需要考虑任何其他差异?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    Unknown 说:
    1. 失速检测特性:
    他们知道 DRV8899没有失速检测功能、但他们希望确认没有失速检测功能会产生任何其他影响。 例如、失速功能是否会影响任何故障触发?

    它不会影响 DRV8899-Q1支持的故障触发器。

    Unknown 说:
    2. 电流跳变精度:
    根据数据表比较、他们可以看到当前行程精度存在差异。

    DRV8889-Q1的精度在 IFS = 1.5A 时指定、而 DRV8899-Q1的精度在 IFS = 1A 时指定。1A 时的8899为+/- 8%、而1A 时的8889也为+/- 8%。 它们是相同的。

    [报价用户 id="559039" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412064/drv8899-q1-difference-between-8889-and-8899 "]

    浏览完产品说明书后、他们可以看到这两款 IC 之间的以下差异。

    A.驱动电流差
    B. Vref 最大电压差
    C. RDS (HS 和 LS)差异
    d.失速检测选项
    E. ESD 等级
    f.唤醒时间/开启时间/消隐时间
    g.电流跳变精度差异
    h.过流保护最小值差异
    i.开路负载检测时间。

    您能否告诉我们、他们在此变更中是否需要考虑任何其他差异?

    [报价]

    8899仅适用于 VQFN (24)封装。 DRV8889-Q1和8899-Q1 OL 检测时间相同。 该引脚仅可针对8889A-Q1进行编程。 对于高达1A 的步进电机驱动、它们的性能应该是相似的。 谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    谢谢你。

    此致、

    Youhei MIYAOKA.