This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:特定用例中的电流能力

Guru**** 2554180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414065/drv8243-q1-current-capability-in-specific-use-case

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

1.我是否可以知道此器件的2个输出是否可能与以下配置不同?  

Out1:直流输出。

Out2:PWM 输出。

2.如果可以为1、则我的客户应该在1的用例中提到与数据表中的表7-1相关的哪种电流能力? 有没有 PWM?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    [quote userid="519373" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414065/drv8243-q1-current-capability-in-specific-use-case

    1.我是否可以知道此器件的2个输出是否可能与以下配置不同?  

    Out1:直流输出。

    Out2:PWM 输出。

    [报价]

    不是的。 当电机在一个方向由 PWM 驱动时、一个输出始终为直流输出、另一个输出将为 PWM 输出。 对于方向变化、这两个输出将相对于直流和 PWM 输出进行交换。  

    [quote userid="519373" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414065/drv8243-q1-current-capability-in-specific-use-case

    2.如果可以为1、则我的客户应该在1的用例中提到与数据表中的表7-1相关的哪种电流能力? 有没有 PWM?

    [报价]

    如果您要使用"1"中所述的可变占空比 PWM 进行驱动、则应考虑"使用 PWM"数据。 此外、请注意、该数据对应于 fPWM = 20kHz。  您可以在计算器"SLVRBI3—全桥驱动器结温估算器"中插入应用参数、该计算器可从产品网页 https://www.ti.com/product/DRV8243-Q1下载。  

    此致、Murugavel