This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:DRV8328B 的温度特性数据

Guru**** 2428500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407228/drv8328-temperature-characteristic-data-for-drv8328b

器件型号:DRV8328

工具与软件:

团队、

我的客户希望计算 150°C 时对栅极驱动器 FET 的影响。

您是否需要向 TDS (on)_PU_HS、Rds (on)_PD_HS、Rds (on)_PU_LS、Rds (on)_PU_LS 和 Rds (on)_PD_LS 提供 Ta=150C 时的寄存器值?

以下数据是 Ta=25C 时的数据。 我们在 Ta=150C 下需要相同的数据。

此致、

西尾慎司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:  

    感谢您的提问!

    列出的这些 Rdson 值是在25°C 的典型范围内指定的、但 MAX/MIN 值是在如此高/更低的温度下的预期值 。   

    在150C 时、随着 MOSFET Rdson 电阻的增加、 客户应该能够预期值更接近最大值限制。   

    我们没有所提供的准确特性数据、但如果在较高温度的环境中运行、该观察结果对于系统规划/栅极电阻选择而言应该足够。

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    谢谢你。

    我再添加一条评论。 他们希望按温度确认 RDS (ON)的趋势数据、如下所示。

     -rds (on)_pu_HS、rds (on)_PD_HS、rds (on)_pu_LS、rds (on)_PD_LS 值。  

    因为它们 可以估算高温下 FET 的影响。

    此致、

    西尾慎司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    我很抱歉耽误你的时间,约书亚是 OOO 到下周结束. 返回后、他将提供更新。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:  

    感谢您在我不在的时候的耐心等待。 虽然无法验证确切数据、但趋势是正确的、因为较高的温度会导致内部 MOSFET 相关地增加 Rdson。 这是一个安全的观察。  

    此致、

    -约书亚