This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:外部电容值

Guru**** 2428090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414757/drv8434s-external-capacitor-values

器件型号:DRV8434S

工具与软件:

团队成员、您好!

我想表7-1中的电容器值是否应考虑直流偏置?
如果是、我们应使用 比表中所列值更大的电容器值?

此外、CSW 和 CVCP 用于电荷泵、因此可以忽略直流偏置吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San

    我不确定我是否理解您关心的直流偏置问题。 外部元件表中列出的所有值均建议用于直流条件。  

    请详细说明您的问题。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    我相信大家都知道、但是 在直流条件下使用电容值会有所下降。

    我们的所有降压转换器产品说明书都建议使用更大的电容器值来补偿这种降低的电容。

    客户想知道他们是否应该为 DRV8434S 执行同样的操作?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    对于 CSW、电容器的额定电压必须为 VM。 在这种情况下、您不必以较大的值进行补偿。 如果您使用的额定值比 VM 高得多、则可能需要对此进行补偿。

    同样、对于 CVCP、建议使用 X7R 0.22uF 16V 电容器。 只要使用额定电压为16V 的电容器、就不必用更大的值补偿此值。

    此致、Murugavel