This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:硬件型号的 VDD 电压

Guru**** 2552330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415356/drv8243-q1-vdd-voltage-for-hw-variant

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

对于此器件的 HW 型号、VDD 的电压是多少?

它是否始终为5V?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kuwahara-San:

    是、内部 LDO 可通过 VM 电压提供5V VDD。 对于 VM (min) 4.5V、VDD 电压将略低于4.5V、一旦 VM 升至5.25V 以上、VDD 将在指定的 VM 工作电压范围内为5V。 这也适用于 SPI S 型号。 对于 SPI P 型号、VDD 在外部提供给器件、与 VM 无关。  

    此致、Murugavel