This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:在 TI MotorStudio 中、会弹出错误窗口##39;未连接器件##39

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO, MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414394/mcf8316aevm-error-window-pops-up-device-not-connected-in-ti-motorstudio

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO、、、 MCF8316A

工具与软件:

TI MotorStudio 中弹出"Device not connected"错误窗口:

我 使用 USB 电缆将 MCF8316AEVM 控制板物理连接到笔记本电脑、同时为电路板的"VM"供电。 我可以看到"D 6"红灯亮起、新 COM 出现在"Device Manager"中。 但当我尝试使用 MotorStudio 控制电机时、屏幕显示"EVM not connected"。  当我尝试写入 EEPROM 时、会弹出错误窗口"Device not connected"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    请确认 motorstudio 的版本。

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    MotorStudio 版本为0.1.18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    您可以尝试更新 EVM 固件以实现 Motor Studio 兼容性吗?

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281363/faq-motor-studio-gui---evm-firmware-compatibility

    此外、该 EVM 是否具有 MCF8316C 或 MCF8316A 器件?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:我没有  MSP430 LaunchPad 来更新固件。 是否有其他方法可以在没有 MSP430 LaunchPad 的情况下更新固件?

    我使用  MCF8316A 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Venkatadri,最新消息,它在网站版本 GUI 中工作(我的电机也工作)。 但不能在桌面应用程序版本中工作。 您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您知道为什么它 在网站版本 GUI 中工作、但在 桌面应用程序版本中不工作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    网站版本是 GUI 的早期版本、Desktop 是需要对 EVM 进行固件更新的 Motor Studio。

    由于网站版本可以正常运行、这意味着您的 EVM 具有与早期 GUI 兼容的固件、而不是 MOTORSTUDIO 兼容的固件。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :我是否可以从何处安装早期版本的 GUI 以与我的 EVM 兼容? 我 没有  MSP430 LaunchPad、需要紧急解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    在 Gallery 中·、探索 TI 云仪表板的世界  、搜索器件型号、不要点击主选项卡。

    有一个下载符号、我们可以点击下载 GUI。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.