This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10963:风扇控制器

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414752/drv10963-fan-controller

器件型号:DRV10963

工具与软件:

嗨、团队:

客户的风扇电源为12V 直流5V PWM 控制、我们是否推荐风扇控制器?

非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温蒂、您好!

    感谢您问这个问题。 我 将分享推荐的驱动器器件型号。

    我们是否有关于风扇额定功率的任何信息? 这将有助于提供更准确的建议。

    此致、

    Sachin S.