This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:LTspice 或 PSpice 仿真模型

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414654/drv3946-q1-ltspice-or-pspice-simulation-model

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

您好、专家

您能否提供 DRV3946的 LTspice 或 PSpice 仿真模型?

我想在实际应用中检查输出的电流纹波。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    感谢您问这个问题。

    由于该器件的复杂性、我们没有计划在该特定器件中使用 SPICE 模型。

    谢谢!

    ibinu