工具与软件:
大家好、团队成员:
之前使用的是 DRV8323RS 芯片、其上部管段拉电流/灌电流分别为440mA 和380mA、而下部管段拉电流/灌电流为330mA 和280mA。 它曾用于驱动单个 MOS、并已大规模生产。 MOS 栅极驱动波形正常、驱动电压保持在11.375V。 波形如下:
目前有一个新的项目需要驱动2个 MOSFET、而且我们已经相应地调整了电流输出能力。 上管上的拉电流/灌电流分别为820mA 和740mA、下管上的拉电流/灌电流分别为680mA 和520mA。 MOS 栅极驱动波形异常、在11.8和16.8V 之间跳跃。 波形如下图所示。
您能帮助分析原因吗?
注意: 驱动器 IC 和 MOS 晶体管之间未添加限流电阻。 在实际测试中、如果添加了10 Ω 电阻器、则驱动电压不会跳变、但上升和下降时间将发生显著变化。
谢谢!