This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:仅使用 GLA 至 GLC 作为门信号

Guru**** 2427680 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8305, DRV8313, DRV8323R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1411194/drv8305-using-only-gla-to-glc-as-gate-signals

器件型号:DRV8305
主题中讨论的其他器件: DRV8313DRV8323R、DRV8301

工具与软件:

我想了解一下如何使用 DRV8305。
我们想使用该电机驱动器来实现三相单极驱动器。
因此、在6 PWM 模式下、我们想将高侧(INHA、INHB、INHC)接地、并将信号从 MCU 发送到低侧(INLA、INLB、INLC)、仅运行低侧栅极(GLA、GLB、GLC)。
输入信号不是 PWM、而是由霍尔 IC 信号生成的信号、并开关每个电枢角度的120°。
这种用法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    这不是我以前所见过的遗憾。 我必须咨询我的团队以了解他们的建议。 我会在一周结束前发布最新信息。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    感谢您的考虑。
    我知道这是意外使用、但我希望您考虑一下。
    我期待您的答复。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    我还在研究这个问题、预计在一周结束时会有更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    DRV8305专为完整的三相控制而设计、因此不建议这样使用 DRV8305。 需要考虑以下因素:


    1. DRV8305具有内置故障保护功能、期望高侧和低侧驱动器正常运行。 将高侧 FET 接地可能会触发一些故障检测机制、例如过流或栅极故障。 这将需要禁用某些保护或确保它们不会在您的特定配置中触发。

    2.即使您仅驱动低侧 FET、但在栅极驱动电流和时序参数(如死区时间)方面、可能仍会与高侧驱动器电路发生交互。

    我仍然不确定哪种器件实际上适合您的应用以及它是否合适、因为它非常独特、但我建议查看以下内容:


    DRV8313:非常适合需要仅控制低侧 FET 的简单低功耗应用。
    DRV8323R:非常适合您需要灵活性和更高级的诊断和控制、但仍希望更轻松地禁用高侧驱动器的应用。
    DRV8301/02:适用于具有外部 MOSFET 和自定义配置的高功率应用、但其使用可能更为复杂。

    此致、

    Yara