This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:这一产品是否需要任何 CE, FCC,.. 因为它会生成输出频率?

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415047/ulc1001-drv290xevm-does-this-len-cleaning-product-requrie-any-ce-fcc-certification-since-it-will-generate-output-frequency

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

你(们)好  

这一长度的清洁产品需要任何 CE, FCC,.. 因为它会生成输出频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 FCC 认证适用于终端产品。 任何 FCC 认证都是制造产品的终端客户的责任。  有关电子设备的任何法律要求、请让您的客户咨询其法律部门。