请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300 工具与软件:
大家好、团队成员:
如果发生以下情况、 DRV8300具有哪些保护或操作?
- DRV8300输入信号短路(任何引脚)
- DRV8300 输出信号短路(任何引脚)
- DRV8300引脚 SHA、SHB、SHC 触发到 PVDD
- DRV8300引脚 SHA、SHB、SHC 触发到 GND
- 自举 电容器规格选择

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
感谢您的提问!
DRV8300被设计成一种成本更低的栅极驱动器、没有很多保护特性、例如 OCP、VDS 和对电源/GND 短路保护。
但是 、该器件提供输入短路保护:
[报价用户 id="449455" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415107/drv8300-output-short-circuit-protection DRV8300输入信号短路(任何引脚)[/QUOT]DRV8300配备了死区时间和击穿(跨导)保护、可在输入在高电平时短接在一起时保护器件免受高侧和低侧 MOSFET 的导通(请参阅 数据表中的第8.3.1.1.2节"死区时间和跨导预防)
不过、您可以选择在 MOSFET 开关之间插入死区时间、以降低过流的可能性。
关于自举电容器大小调整、 应选择 GVDD 电容器、使其大于 BOOTx 电容器的10倍、以避免启动和运行期间出现问题。
有关 BOOTx 电容器选择的更详细信息、请参阅数据表中的第9.2.2节。
如果您对可提供额外特性的其他 DRV 器件有 任何建议、请随时再次与我们联系、说明有关系统设计的任何相关注意事项。
希望这些信息对您有所帮助!
此致、
-约书亚