This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:SPI 时序参数

Guru**** 1792720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416008/drv8244-q1-spi-timing-parameters

器件型号:DRV8244-Q1

工具与软件:

我的客户正在计算 SPI 通信的时序参数、并且有一些参数未出现在 DRV8244数据表中。 具体而言、我需要知道 SOMI 线(SDO 引脚)的最大上升/下降时间以及引脚1、2和28的引脚电容。

谢谢!
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    器件所有 SPI 和 nSCS 引脚的最大引脚电容为5 pF。 PCB 封装和布线将在这些引脚上具有额外的电容。 SDO 输出是推挽输出、 上拉和下拉 FET 上的开关电阻均为~ 800欧姆。  SDO 输出上升/下降时间将取决于引脚上的总容性负载。 通过使用开关电阻、应用中 SDO 上最坏情况下的总负载电容及其数据表中的 VOH 和 VOL 规格、您可以计算/估算上升/下降时间。 谢谢你。   

    此致、Murugavel