This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212EVM:装运错误的 IC 样片#39;s EVM

Guru**** 2423210 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212EVM, DRV8212, DRV8210P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414548/drv8212evm-shipping-wrong-ic-s-evm

器件型号:DRV8212EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8212DRV8210P

工具与软件:

我在官方网站上订购了 DRV8212EVM 电路板、订单号是 T05256395、但为什么我收到的电路板上带有 DRV8210p、而不是 DRV8212 IC? 当前 ID 设置为 ID1=0;ID2=0;ID3=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您收到的电路板以及您从哪个经销商处订购 EVM 的图片?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     后部

    我是从 TI 官方网站订购的

    订单信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8212EVM 的器件 ID 应为  ID1=0;ID2=0;ID3=1。 您是否看到过其他任何功能方面的原因、为什么您认为它不是正确的器件?

    产品页面:  DRV8212EVM 评估板|德州仪器 TI.com 上可以找到设计文件和完整的原理图 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。 我们的困惑也与该 ID 引脚上的设置有关。
    根据用户手册中的表、ID1=0;ID2=0;ID3=1、该设置为 DRV8210PDSG
    DRV8212DSG 的设置为 ID1=0;ID2=1;ID3=1、因此我们想知道我们是否收到了错误的电路板。
    那么、DRV8212的设置是 ID1=0;ID2=0;ID3=1或 ID1=0;ID2=1;ID3=1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解这种困惑。 似乎用户指南有误。 原理图具有正确的 ID 电阻器值。 您收到的 DRV8212EVM 是  ID1=0;ID2=0;ID3=1。

    产品页面上还提供了 EVM 的固件: DRV8212EVM 评估板|德州仪器 TI.com 

    固件还会确认此器件的 ID 电阻器正确无误。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的领导还有一个问题我想确认。
    电路板上 U2的标记是 P212、但我在规格表中未找到此名称。
    因此、我想确认该 U2的型号是否为 DRV8212DSGR。

    U2

    行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 这是 DRV8212DSGR 的正确标记。  

    此致!

    David