This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:使用8353的4四路模式电流 FBK

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415997/drv8353-4-quad-mode-current-fbk-using-8353

器件型号:DRV8353

工具与软件:

主题说明: 在使用霍尔效应换向驱动器的 BLDC 电机的四象限控制中实现电流反馈时、必须满足一些要求、以确保系统能够准确地控制和测量与电机旋转方向相关的双向电流。 这些要求源于需要在速度-扭矩平面的所有四个象限运行电机、这意味着电机可以在两个方向上加速和减速、并且可以同时处理电机驱动和制动操作。  

特定于8353的问题:8353具有3个使用 Rsense 电阻器的独立电流检测功能。 有一个内部模拟电路来传输这些信号。 要测量 Rsense 正电流和负电流、检测模拟放大器必须能够测量信号、例如直流电压为+0.5/-0.5伏(共模和差模规格)。 8353的输出电流反馈信号是否提供了正确的信号、以便微处理器能够有效地识别所有四象限模式电流信号?

此外: 我确实看到差分输入电压为-0.3至+0.3 VDC。 这意味着在外部 FET 中使用典型的0.1欧姆 Rsense、最大电流为+/- 3A。 是这样。 如果是这样、如何在不降低 Rsense 的情况下增大电流范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何出版物、记录了有关使用8353电流 FBK 通过基于霍尔传感器的四象限模式换向进行闭环电流控制的白皮书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在您的器件图之一中看到了一个错误、具体如下所示。 8353S 被命名为8323S。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、  

    Unknown 说:
    特定于8353的问题:8353具有使用 Rsense 电阻器的3个独立电流检测。 有一个内部模拟电路来传输这些信号。 要测量 Rsense 正电流和负电流、检测模拟放大器必须能够测量信号、例如直流电压为+0.5/-0.5伏(共模和差模规格)。 8353的输出电流反馈信号是否提供了适当的信号、以便微处理器能够高效地识别所有四象限模式电流信号?
    此外: 我确实看到差分输入电压为-0.3VDC 至+0.3VDC。 这意味着在外部 FET 中使用典型的0.1欧姆 Rsense、最大电流为+/- 3A。 是这样。 如果是这样、如何在不降低 Rsense 的情况下增大电流范围?

    DRV8353电流检测架构应能 在可进行低侧电流检测的条件下有效运行。 可通过改变检测电阻或增益(Av)来增加放大器电流检测范围。 在这种情况下、假设 VREF 电压 为3.3V、Rsense 为1m Ω 且增益为20V/V、我们可以遵循该公式(数据表中的第9.2.1.2.4节)来确定使用该器件可感测的最大电流:  

    对于检测电压输出 Vo、我们得到:VO = (3.3V - 0.25V)- 3.3V/2 = 1.4V  

    计算最大电流 I 时、我们得到:I = 1.4V /(20 x 0.001Ohm)= 70A 最大电流检测。   

    此配置应该有助于您预测此四象限操作的电流检测范围和能力。  

    任何出版物、文档白皮书:使用8353电流 FBK 通过基于四象限模式霍尔传感器的换向进行闭环电流控制。

    我认为我们目前无法提供此特定内容、但我将向团队提供反馈、以了解这是否是我们未来可以计划实施的内容、并调查我们可能提供的任何类似内容项目。

    此外、我看到您的设备数据中有一条错误、如下所示。 8353S 被命名为8323S。

    感谢您提醒我注意这一点! 如果可能、我将提供更新、以便纠正。

    我希望这些信息对  您有所帮助、如果您有任何其他问题、请进一步联系!  

    此致、

    -约书亚