This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:VDRAIN (DRV8305NEPHPRQ1)

Guru**** 1792670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388910/drv8305-q1-vdrain-drv8305nephprq1

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具与软件:

VDRAIN 终端
现在、请告诉我们 VDRAIN 端子的拉电流最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kura、

    VDRAIN 引脚是监测器输入、而不是输出、您能解释一下对 VDRAIN 电流的需求吗?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam-San

    感谢您的答复。

    客户的目的是确认施加负浪涌时从 VDRAIN 端子流出电流是否低于额定值。

    (由于负极侧的额定电压为-0.3V、客户正在考虑对电流进行验证。)

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam-San

    请回答任何其他问题。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:  

    未明确给出45V 最大 VDRAIN 引脚的最大拉电流、但我们建议添加一个100 Ω 限流电阻器来保护源极引脚、这可能会设置接近450mA 的上限。 我建议牢记这一点、通过实验测试该电流能力、并注意在此测试中提供过多电流。

    希望这些信息对您有所帮助、如有任何其他问题、请进一步联系我们。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua San

    感谢您的支持。

    我们还收到了客户的其他问题。 请向我们提供您的建议。

    1.关于 栅极驱动故障
    我知道、如果栅极电压在 TDRIVE 期间不升高、就会发出栅极驱动故障信号、那么如何判断这一点?
    (是否一直到栅极电压完全上升? 或者、如果超过某个阈值电压、该电压足够吗?)

    2.关于 上电时高侧栅极电势和源极电势

    接通电源后、高侧栅极(GHx)和源极(SHx)的电势为前置驱动器的电源电压电平。
    微控制器的栅极输入(INHA、INLA、INHB、INLB、INHC、INLC)为低电平、但是否在前置驱动器栅极输出部分的内部电路中执行任何处理?

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:  

    谢谢你的答复和其他问题--请允许我在第二天内答复它们。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua San

    感谢您的答复。

    您今天能给我们提供您的答案吗?

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:  

    1.关于 闸极驱动器故障
    我知道、如果栅极电压在 TDRIVE 期间不升高、就会发出栅极驱动故障信号、那么如何判断这一点?
    (是否一直到栅极电压完全上升? 或者如果超过特定阈值电压就足够了吗?)

    驱动器会检查栅极电压是否完全导通且 MOSFET 在 TDRIVE 时间内导通、如果栅极在 TDRIVE 时序结束时未完全导通、 则会抛出 GDF。  

    [报价 userid="255273" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388910/drv8305-q1-vdrain-drv8305nephprq1/5374379 #5374379"]

    2.关于 上电时高侧栅极电势和源极电势

    接通电源后、高侧栅极(GHx)和源极(SHx)的电势为前置驱动器的电源电压电平。

    [报价]

    当相位的高侧和低侧都关闭(INHx=INLX= 0V)时 、从 SHx 的漏电流将通过体二极管传导至电源电压、GHx 将跟随 SHx。

    这是正常/预期行为、本 E2E 常见问题解答进一步说明了这种现象:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241308/faq-why-do-shx-and-ghx-float

    希望这一答复有所帮助。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua San

    感谢您的支持。

    我们的客户还有其他问题  

    关于 IC 时钟:
    在进行 EMC 测试时、在2.5MHz 附近的噪声水平会变得很高。
    当前置驱动器电源关闭时、这会显著降低。
    DRV8305中是否有内部时钟在2.5MHz 附近运行?
    他们能够知道58MHz 内部时钟和可以通过寄存器选择的电荷泵时钟。

    请告知我们。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:   

    我很高兴能继续提供支持。  

    我只知道可能导致 EMC 的板载 LDO (AVDD、DVDD 和 VREG)、但目前不熟悉2.5MHz EMC 峰值的任何峰值。 客户是否注意到该2.5MHz 信号存在任何相关的谐波峰值?  

    您可以帮助说明当 EN_GATE 被启用/禁用和 WAKE (引脚)被启用/禁用时、这个信号是如何减少的吗? 这将有助于我们缩小器件可能产生的 EMC 来源。  

    此致、  

    -约书亚