This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:VDRAIN 压摆率

Guru**** 2423210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416963/drv8353-vdrain-slew-rate

器件型号:DRV8353

工具与软件:

大家好!

在数据表中、我看到 VDRAIN 压摆率存在限制[从0V/us 至2V/us]。

限制始终是或仅在栅极驱动处于使能状态时才是有效的?

也处于上电/断电状态? [我需要添加压摆率控制电路]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    限制仅适用于上电、无论栅极驱动启用/禁用如何、始终存在。  通常、该范围可以通过正常的大容量电容来实现、无论如何、功率 FET 的漏极都需要该电容。

    此致、

    Ryan