This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:保持电流的 UCLO_THRS

Guru**** 2423240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416295/drv3946-q1-uclo_thrs-of-hold-current

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

你好、专家

从下表中、我们可以看到 UCLO 电流由保持电流推导得出。 保持电流将是一个基于 RIPROPIx 和 AIPROPI 的范围内 。

我们应使用哪个保持电流计算、最大值还是最小值? 我想对于最坏的情况、应该选择最大保持电流、对吧?

低于4%的范围具有范围、其他值如何? 我认为它们也应该具有范围、但我在数据表中找不到。

BR

林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    非常感谢您问这个问题。

    如您所述、最坏情况(最大值)可通过使用最大保持电流得出。

    规格表的值是针对纹波阈值0x4选择的。 对于其他设置、UCLO 阈值的最小最大变化也将类似。 如果这可以澄清问题、请告诉我。

    谢谢<
    ibinu