This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:DRV8860

Guru**** 2423370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416662/drv8860-drv8860

器件型号:DRV8860

工具与软件:

DRV8860驱动器建议的 VM 电机电源电压范围为8V 至30V。 我们的要求是驱动的6个螺线管 额定电压为9V、每个电磁阀额定电流为188mA .

我们可以将 VM 引脚连接到9V 吗?

它是否会驱动上述规格的电磁阀而不会出现任何潜在问题?

我们正在使用 DRV8860PWR PLS 建议的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivakumar、您好!

    感谢您通过此论坛联系我们。  

    Unknown 说:
    我们的要求是驱动的6个电磁阀 额定电压为9V、每个电磁阀额定电流为188mA .

    在 PW 封装选项中、驱动器最多可支持每个通道的200 mA (所有8个通道均开启)。 因此应支持6个188 mA。  

    这还取决于 IC 散热焊盘和 IC 其余部分的 Ta 温度和 PCB 功耗。 假设您遵循提供的指南以获得最佳热性能、您可以使用数据表第32页的公式计算功率耗散。 Ta = 25 C 时的 Rdson 是数据表中的1.5Ω。

    PD = Rds (on) x I2 = 1.5 x (188e-3) 2 = 0.053W/通道。 对于6x、这将是0.32W。μ RΘj 规格为103 C/W 因此、估算的结温升幅为103 x 0.32 = 25º C。Ta = 58º C 时、结温33º C 完全在 TSD (热关断)最小值60º C 内。对于 Ta = 150º C、估算的内核温度将93º C、在没有 TSD 的情况下仍可运行。 但是、如果 PCB 设计不遵循 TI 建议、此计算不适用。 谢谢你。

    此致、Murugavel