This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:爬电距离

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405915/drv8353-creepage-distance

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件:DRV8350

工具与软件:

你(们)好

我有一个 关于  DRV8350上的爬电距离的问题、 我 在论坛中搜索并找到一个类似的问题  、但我看不到结果、您能否  给我答案、谢谢您 :问题如下所示!

DRV8353SR。

  • 引脚13为0V (GND)
  • 引脚14的最大电压为66V

根据 IPC2221、这会产生100V 级差异、并且引脚13和14之间需要0.5mm 的爬电距离。
该器件的引脚间距为0.5mm、但布局尺寸当然小于引脚间距。 其尺寸为0.21mm、远小于要求的0.5mm

我缺少什么或他们有问题吗?
在这方面、我们的器件符合哪些标准?
IPC2221是否过于严格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信此 E2E 博文可以解答您的问题、如果您有任何其他问题、请告诉我

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/976166/drv8350r-pad-spacing-vs-ipc2221-b?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=IPC2221#

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!但  聚合物或保形涂层 不涵盖100%的所有焊盘,如那些在红色框、如何思考这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太确定、因此我必须就此向我的团队咨询。 我将在下周早些时候发布最新消息。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉在这里等了很久。   

    我对你的答复有点困惑。  一件保形外套将覆盖整个板。  包括 IC 顶部和所有导线在内的一切都被覆盖以避免污染。  那么所需距离根据前面提到的 E2E 计算得出。

    我不明白你的意思,涂层不覆盖100%....it 应该.

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我怀疑保形涂层会完全包裹在引脚周围、焊接芯片后、保形涂层无法覆盖未暴露的引脚部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    涂层工艺旨在防止水分和其他污染物接触 IC 的引脚或 IC 的引脚之间。  通过涂层、可以减少规格中允许的间距要求。  正如您所建议的那样、引脚仍然在涂层下方彼此暴露、但通过涂层保护引脚不受污染物的影响。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还在网上找到了该计算器。   

    https://resources.altium.com/p/using-an-ipc-2221-calculator-for-high-voltage-design?vpk=100

    对于涂层走线和100V 差值、距离为5.12mil (0.13mm)。

    如果您仍有问题、最好联系您的电路板供应商、他们应该是保形涂层工艺方面的专家。

    此致、

    Ryan