This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:是否支持100kHz

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417414/drv8873-q1-whether-100khz-could-be-support

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8143-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否确认 DRV8873-Q1是否支持100kHz?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您的提问。 DRV8873-Q1支持100KHz。 如果客户需要更高的电流、可以解决 DRV8143-Q1 (半桥) x 2个。 DRV8143/4/5-Q1支持高达125KHz 的频率。

    此致

    森田信也